This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TMS570LC4357:用于解码 FEE 块以进行故障分析的工具

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1392860/faq-tms570lc4357-a-tool-to-decode-fee-blocks-for-failure-analysis

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

FEE 数据块解码器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../FEE_5F00_Decoder.exe

    PC 命令行可执行文件、用于解释 code composer 保存的 FEE 数据并创建可读的输出。 默认情况下、输出会打印到屏幕上、但可以重定向到文件。

    示例:FEE_Decoder 2 0x4000 file.dat 1 > file.txt

    • 第一个参数是虚拟扇区数(2 - 4)
    • 第二个实参是0x 十六进制格式的单个虚拟扇区的大小
    • 第三个实参是从 Code Composer 创建的输入文件的名称
    • 第四个参数是 dataSelect 位的数量(如果假设省略0)
    • 在此示例中、输出会重定向到文件"file.txt"

    请使用 Code Composer Studio 将 TMS570Lx 或 RM4x/RM5x 组7数据映像保存在.dat 文件中。 例如、要转储 FEE 0、请使用以下命令:
    "Tools"->"Save Memory"、File Type ="TI Data";->"Next";Format ="32位十六进制–C Style";Start Address ="0xF0200000";"指定要读取的存储器字数"="0x2000";"Finish"