This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:Code Composer Studio:我正在尝试通过终端构建代码、但无法使用 gmake 且不能获得识别。

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1386492/rm57l843-code-composer-studio-i-am-trying-to-build-my-code-through-terminal-but-gmake-doesn-t-get-recognized

器件型号:RM57L843

工具与软件:

您好!

我一直在尝试在我的存储库上执行 SonarQube 分析。 我只在特定服务器上拥有许可证、因此需要通过终端构建代码、这些是我面临的错误:

1) 我的 make 版本是:

Mac-terminal~% make --版本

GNU make 3.81.

2)当我尝试检查 gmake 版本时:它不被识别。

Mac-terminal ~% gmake -v

zsh:找不到命令: gmake

3)但当我直接在 CCS 中构建代码时、我会看到以下消息:
 

这是我尝试在 sonarqube 中使用的命令、但它导致了许多错误。

4) 4)这是我在尝试使用 sonarqube 执行此构建命令时看到的内容。

5)如果我将其指向 Makefile、这些是错误。



我需要一些帮助或人来向我指出正确的方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我以前对声纳夸比没有任何了解。

    我也验证了我们过去的赫丘利斯线程,我看不到有人使用 sonarqube bofe。

    如果您对此有任何了解、可以帮助我解决这个问题吗?

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您对此有任何了解、您能否帮我解决这个问题?

    我没有任何使用 sonarqube 的经验。  CCS 构建运行良好、问题是在使用 sonarqube 的 CCS 之外构建的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:  

    我们没有任何使用 sonarqube 的经验。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有方法可以帮助我找到通过终端构建项目所需的适当命令、这应该可以帮助我取得一些进展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    我和我的同事一起检查了一下,他们也不知道声纳克布斯。