This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:器件模式下的 AM2431 USB 3

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1392763/am2431-am2431-usb-3-in-device-mode

器件型号:AM2431

工具与软件:

您好!

我感兴趣的位 AM2431 USB 3处于设备模式 应用程序、但我想确保这实际上是可行的。 AM2431用户手册表12-2531中说明了 USBSS0在器件模式下不支持硬件超高速。 那么、AM2431在器件模式下 USB 3的最大速度是多少?

如果可以在超高速下开发器件模式 USB 3、如何继续了解裸机应用的详细信息?

提前感谢、
羊绒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很少你好、

    感谢您的提问。

    [quote userid="616556" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1392763/am2431-am2431-usb-3-in-device-mode 如果可以开发超高速 USB 3设备模式、如何继续获取裸机应用的详细信息?

    不支持此功能。

    [报价 userid="616556" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1392763/am2431-am2431-usb-3-in-device-mode 对于 AM2431、USB 3在设备模式下的最大速度是多少?[/QUOT]

    仅支持器件模式下的 USB2.0。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很少你好、

    请参阅以下常见问题解答

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1273906/faq-am6442-am6441-am6422-am6421-am6412-am6411-custom-board-hardware-design---serdes---serdes0-interface

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreseenappa & nevol: 请注意,即使在 AM64x 系列,以及仅在64位 A53内核,一个 USB 3. 主机 只支持--而不是 USB 设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!  

    感谢您提供宝贵意见。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应!

    我正在寻找仅采用设备模式的 USB 3.x 解决方案、因为我的应用不需要主机。

    如果您有任何满足此要求的 MPU、请告诉我。

    AM2431对我来说很有趣、因为它的价格实惠、并且还有焊球数量相对有限的版本可供使用。

    非常感谢、祝您周末愉快。

    此致、

    Veldom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很少你好、

    谢谢你。

    AM6x 产品系列没有任何可推荐的特性。

    此致、

    Sreenivasa