请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2634 工具与软件:
大家好、团队成员:
我正在尝试将 DAC81408EVM 与 AM2634连接。 以下任务已完成。
- 已建立从 AM2634到 DAC 的 SPI 通信
- 通过将输出电压设置为5V 和10V 检查了一些测试用例
它在某些情况下正常工作、重试相同代码后、不会在通道上显示任何电压。
您能否分享用于将 DAC81408EVM 与 AM2634连接的任何示例代码? 或者、如果 AM2634中有任何 SPI 的特定配置、 或任何与时序延迟相关的预防措施?
感谢您对此的支持!