请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G3507 主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306、 SysConfig
工具与软件:
您好!
我遇到的情况似乎与论坛中的"MSPM0L1306:早期通道中断阈值设置为传输大小的一半时 DMA 不提前中断触发"相同。 我也无法获得"DL_DMA_FULL_CH_EVENT_IIDX_EARLY_IRQ_DMACH0"的响应、但我可以接收到它。 "DL_DMA_EVENT_IIDX_DMACH0"
论坛中的解决方案是:在 initChannel 调用后手动设置 DMAPREIRQ。 具体行动是什么? 我尝试设置 DMA (在 SYSCFG_DL_DMA_CH0_init (中、DL_DMA_initChannel 除外)、并在 SYSCFG_DL_init ()之后设置它、但不起作用。 请告诉我如何解决!
谢谢你!!
FB