主题中讨论的其他器件:SysConfig、 UNIFLASH
工具与软件:
亲爱的先生们、
在简单的闪烁应用(SDK 示例)中、可以使用 SysConfig 包含 NVM 配置。
所有工具都是最新版本。 Uniflash、CCS 和 TI-XDS110。
如果启用了 SW-DP 且启用了调试访问(完全是默认配置)、则可以在 CCS 中下载和调试应用程序。 此外、还可以使用脚本"恢复出厂设置自动"并正常工作。
如果 SW-DP 仍处于启用状态并且仅禁用调试访问、则应用程序仍然可以编程。 但在下电上电以激活新配置后、应用程序仍正常运行、但与 XDS 无法进一步连接。
工具消息为:
随后、Uniflash 和 CCS 都无法将 μ µC 复位、并且重新启用调试访问。 ´s 文档指出、当然、这种情况下应该执行使用 DSSM 的"恢复出厂设置自动"序列。
但如果连接不起作用、它将无法工作。 在这种情况下、工具似乎出现了故障。
在这种情况下、我们需要做什么才能再次获得对 CPU 的控制?
感谢你的帮助