This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:什么"#39";曲折型 LCD 显示屏8x51和4x55

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1392548/mspm0l2228-what-s-the-meaninig-for-lcd-display-8x51-and-4x55

器件型号:MSPM0L2228

工具与软件:

尊敬的专家:  

LCD 显示屏8x51和4x55有何含义?  

它将使用多大的引脚来实现这一点?  

我们是否有任何文档可以对此进行说明?

此致、

Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它意味着使用8个 COM 端口和51段。  

    可以将其视为8行和51行。 LCD 组合8x51点。 我们使用这些线和行来扫描这些点。

    对于 COM 端口、由 LCD 规范定义。  下面我们举例说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伊森、  

    根据您所说的内容、我可以将其视为59个引脚、对吧?

    所以、我甚至能够实现29x30、29 COM 端口和30分段。

    我对吗?

    此致、

    Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我说过的、COM 编号与 LCD 规格有关。 通常是4 com。 如果 com 较高(例如8)、则意味着显示性能将会很差。