This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 基于 Arm 的微控制器论坛

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1386983/arm-based-microcontrollers-forum

器件型号:TMS570LS1227

工具与软件:

主席先生、目前我们公司正在使用 TMS570LS1227 Hercules MCU 进行汽车 EPS 应用的嵌入式软件开发。 我们的目标是符合 ASIL-D 标准的证书,这是不是 ASIL-D 产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sivasakthi

    是的、该器件最高支持 ASIL-D

    请参阅以下 TUV 证书:

    spnq002d.pdf (TI.com)

    TMS570LS1227器件是一款适用于安全系统的高性能汽车级微控制器系列。 该安全架构包括锁步中的双 CPU、CPU 和内存 BIST 逻辑、闪存和数据 SRAM 上的 ECC、外设存储器上的奇偶校验以及外设 I/O 上的环回功能。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的先生。

    此器件型号 TMS570LS1227 (BGA 封装)中是否有任何免费样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sivasakthi:

    [报价用户 id="614317" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1386983/arm-based-microcontrollers-forum/5326509 #5326509"]此器件型号为 TMS570LS1227 (BGA 封装)有任何免费样片。[/QUOT]

    不、不提供免费样片。

    您可能需要获取 launchpad、该器件专为 价格低廉的评估平台而设计。

    LAUNCHXL2-TMS57012开发套件|德州仪器 TI.com

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。