This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:我们是否可以在数字电位计中使用四分之一周期正弦锥来用于 u-power u 控制器电吉他电路?

Guru**** 2877420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1392309/msp432e401y-can-we-have-a-quarter-cycle-sine-taper-in-a-digital-pot-to-use-in-u-power-u-controller-electric-guitar-circuits

器件型号:MSP432E401Y

工具与软件:

请查看图 17在美国专利10,380,986;图 16 in 10,810,986;Figs. 110,87,731中的10、11和21;图 53 in 12,020,674;and Figs. US2023/0013236 A1中的18、26、30和31。  我一直在为 TI 微功耗运算放大器以及 TSP430和432微控制器设计这些电路、依靠 AA 电池可以运行100多小时。  我可以看到、使用具有四分之一周期正弦锥形的微功耗数字电位计的大位置可用于降压对串信号的线性混合。  我还想到了另外两项专利。  

但我仅限于申请和起诉专利。  我没有任何其他资源。  加上年龄和药物已经 删除了我的软件技能。  我需要合作伙伴。  

是否被咬?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、您好!

     抱歉,我认为我无法帮助您申请专利。 如果您有任何关于 MSP432E MCU 的技术问题、我很乐意提供帮助。 希望社区中的某个人对您的专利事业有兴趣,他们可以回应您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢蔡先生。  我可能已经把这个放在另一个论坛,但我没有看到一个数字电位计包含这个主题。