This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3505:具有 MSPM0G3505SRHBR 的 CAN UART 桥接器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1392118/mspm0g3505-can-uart-bridge-with-mspm0g3505srhbr

器件型号:MSPM0G3505
主题中讨论的其他器件:LP-MSPM0G3507SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI:  

我需要使用 UART-CAN 桥接器应用。

我要使用 MSPM0G3505SRHBR (VQFN-32引脚)。

1-)是否可以轻松地将工程从 MSPM0G3507SPMR (LQFP-64引脚)迁移到 MSPM0G3505SRHBR (VQFN-32引脚) MCU?

2-) UART 侧用于 UART-CAN 桥接器的 GPIO 是 PA10 (TX)和 PA11 (RX)、对吗?

3-)我不需要模拟引脚。 我可以在我的设计中消除 LP-MSPM0G3507中的 R3和 C8 (R3连接到 PA21_VREF-、C8连接到 PA23_VREF+)、对吗?

4-)我可以将晶振 SF32WK32768D31T002和 K2B400000810与外部22pF 电容器一起使用吗? 我附加了原理图和晶体链路。

SF32WK32768D31T002 TKD | C271654 - LCSC Electronics

K2B400000810 KYX | C2835990 - LCSC Electronics

非常感谢。 此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albgarc2014:

    使用 SysConfig 中的"SWITCH"选项卡、可轻松迁移到其他器件型号。

    1. 点击右上角的器件以弹出器件视图
    2. 按下开关、选择您的设备
    3. 在工程配置选项卡中验证该器件

    PA10和 PA11是 MSP 子系统(can_to_uart_bridge)中使用的 UART 引脚。

    如果不使用内部或外部基准、可以移除 VREF 的电容器。

    有关时钟电容器选择、请参阅 《MSP430晶体振荡器指南》。 电容选择的公式为 CL1 =(2 ×Cload)–CParasitic  

    此致、
    Luke