This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:构建项目时出错

Guru**** 2848010 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1392062/tm4c1294ncpdt-error-while-building-a-project

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件: CC3100

工具与软件:

专家们、您好!

我将使用基于 EK-TM4C1294NCPDT 的定制电路板、并使用 TMS320-XDS100v3对其进行编程。 我 需要  使用 CCS 针对目标器件修改现有工程。 但是、在构建项目时、会收到以下错误消息:

****为项目 PRPOS_CPU_Module 构建配置调试****

"C:\\ti\\ccs1271\\ccs\\utils\\bin\gmake"-k all

构建文件:"../config.cfg"
调用:XDCtools
"c:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/xs /ti/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/TivaWare_C_Series-2.1.1.71b --xdcpath="C:/ti/tirtos_tivac_2_16_01_14/packages /ti/ccs1271/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.7.LTS/include /ti/tirtos_tivac_2_16_01_14/packages/ti/drivers/wifi/cc3100/Simplelink;C:ti.platforms.tiva:TM4C1294NCPDT /ti/Stepper /ti/tirtos_tivac_2_16_01_14/packages/ti/drivers/wifi/cc3100/Simplelink/Include;C:/ti/ccs1271/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.7.LTS;C:/ti/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/ndk_2_25_00_09/packages;C:/ti/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/uia_2_00_05_50/packages;C:/ti/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/ns_1_11_00_10/packages;C:/ti/ccs1271/ccs/ccs_base;" xdc.tools.configo -o configPkg -t ti.targets.arm.elf.m4F -p /ti/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/tidrivers_tivac_2_16_01_13/packages -r release -c "C:/ti/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/bios_6_45_02_31/packages
正在从 package/cfg/ config_pem4f.cfg 配置 config.xem4f ...
subdir_rules.mk:26:目标'build-163682065-InProc'的配方失败
JS:"c:/ti/tirtos_tivac_2_16_01_14/packages/ti/tirtos/TIRTOS.xs、第46行:xdc.services.global.XDCException: XDC。 module_not_found:xdc.module:ti.drivers 软件包中没有名为"Config"的模块
xdctools_3_32_00_06_core\gmake.exe:***[package/cfg/config_pem4f.xdl]错误1.
JS:"c:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第51行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误而配置失败(状态= 2);删除了"linker.cmd"。
gmake[1]:***[build-163682065-InProc]错误1.
gmake:***[BUILD-163682065]错误2.
subdir_rules.mk:23:目标"Build-163682065"的配方失败
gmake:由于错误、未重制目标"all"。

****构建完成****

如果有任何帮助、将不胜感激。

提前感谢!

Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您似乎遇到了一些与 xdctools 相关的问题。 这是我建议你做的。  

    1.首先导入一个简单的 TI-RTOS 示例项目。 选择一个项目、如 GPIO 或其他项目。 将该项目导入您的工作区。  

     2.编译项目并查看是否存在相同的构建错误。 通常、它应该是无错误构建的。  

     3.如果没有生成错误、则将生成设置与您自己的项目进行比较。 可能存在一些构建设置问题。  

     4.如果您甚至遇到 GPIO 项目构建问题、那么您的 XDCtools 安装可能出现问题。 也许它已经损坏了。  我建议您执行以下操作。  

      a.创建新的工作区。

      b.从 https://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/rtsc/再次安装 XDCtools 3.32.0.06版本

      C.重复1、2和3。