This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:将 CCS 10更新为较新版本

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1391782/tm4c1290ncpdt-updating-ccs-10-to-newer-version

器件型号:TM4C1290NCPDT

工具与软件:

我正在运行 CCS 10.4.0.00006。  每当我执行"检查更新"时、它会指出没有可用的更新、但这次我看到一条错误消息、指出无法找到更新存储库。  查看一下、我看到 CCS 已升级到版本12。

1) 1)我应该更新吗?   2)是否还可以保留 v10、即不更新但执行新的安装?  运行 v12后、我可以使用 v10工作区吗?或者我应该创建新工作区并导入项目吗?

我将使用 TMS430和 TM4C MPU 的

谢谢、Doug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    [报价用户 id="333787" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1391782/tm4c1290ncpdt-updating-ccs-10-to-newer-version ]1)我应该更新吗?   2)是否还可以保留 v10、即不更新但执行新的安装?  我可以在运行 v12后使用 v10工作区吗?还是应该创建新工作区并导入项目?

    是的、最新的 CCS 版本为12。 CCS12安装时、会安装在单独的目录中。 换而言之、它不会覆盖您现有的 CCS10目录。 请参阅下面的、我保留了 CCS10和 CCS12。 我甚至保留 CCS8。  

    首次使用 CCS12打开 CCS10工作区时、系统将提示您执行有关继续操作的操作、该工作区只能由 CCS12打开。 您无法使用 CCS10打开已由 CCS12打开的工作区中的工程。 当然、您可以创建新的工作区、并使用 CCS12从 CCS10工作区导入工程。