This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:Zephyr RTOS 的应用手册或支持库详细信息

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1386002/am2634-application-notes-or-support-library-details-for-zephyr-rtos

器件型号:AM2634

工具与软件:

你(们)好

此问题与面向德州仪器(TI)器件的实时操作系统(RTOS)支持有关。 具体而言、我有两个问题:

1. C2000器件支持:C2000器件是否支持 FreeRTOS 等 RTOS 选项?

2. Zephyr RTOS 支持:TI 是否有官方为其器件支持 Zephyr RTOS 的任何最新更新?

在查看 MSPM0软件开发套件(SDK)文档时、我看到以下声明:"RTOS 支持:使用 Zephyr OS 支持 MSPM0和 FreeRTOS 内核启动项目进行开发。" 这激发了我对 TI 器件更广泛 RTOS 格局的好奇心。

如果你能就这些问题作出任何澄清、我将不胜感激。 此外、对于 MSPM0 SDK 中与 Zephyr 和 FreeRTOS 支持相关的信息、对该信息的任何评论都很有帮助。

此致

比文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bivin:

    我在出差、没有查看 e2e。  

    在微控制器上运行 FreeRTOS 库所需的最低 RAM 量为 64KB。  如果 C2000器件具有超过64KB 的内部 RAM、您可以在 C2000器件上使用 FreeRTOS。

    但 C2x SDK 不包括 FreeRTOS 示例。 我不知道  Zephyr RTOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否让专家对 Zephyr OS 支持和预期开发时间表进行评论。

    此致

    比文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bivin:

    我们在 AM26x MCU 上不支持 Zephyr。