This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:在 MSPM0G 上生成±1%精度1MHz 时钟的最佳方法是什么

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1391944/mspm0g3507-what-is-the-best-way-to-generate-a-1-precision-1mhz-clock-on-the-mspm0g

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

大家好!

在 MSPM0G 上生成精度为±1%的1MHz 时钟的最佳方法是什么?
是否是将±1%精度的4MHz 外部时钟从 HFXIN 中分频的唯一方法?
是否有办法将外部时钟相乘以生成1MHz?

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KZ:

    有三种方法可以为 G 系列生成1 MHz 时钟:

    1)。 使用内部4MHz SYSOSC 和 PLL、但其精度可能无法满足您的要求

    2)。 使用外部 高频晶体振荡器(HFXT)。 这似乎是一个更好的方法。

    3)。 使用 4MHz 至48MHz 典型频率数字时钟(HFCLK_IN)。

    您可以导入 G3507的示例代码并查看其时钟树、从而帮助您了解 G3507的时钟结构。

    此致、

    Janz Bai