This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263-AM263X:MCU-PLUS-SDK

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1391179/mcu-plus-sdk-am263x-tmdscncd263

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我们看一下 CMPSS 异步跳闸示例。  我想验证不同的 CMPSS 输入、但当将 CMPSS 实例更改为 CMPSSA4 并将外部信号路由到 HSEC 引脚31 (ADC2_AIN0 -> CMPSSA4:inH)时、没有任何反应。  是否有其他配置需要更新?

我正在使用中  

Code Composer Studio 版本:12.7.0.00007  

SysConfig 1.20.0

适用于 AM263x 9.1.0.41的 MCU+ SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您还需要更改 XBAR 设置、以将输入和输出信号定向到正确的 CMPSS。

    此致、
    Akshit