This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:M0的 ESD 保护

Guru**** 2530960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1391262/mspm0g1507-esd-protection-for-m0

器件型号:MSPM0G1507

工具与软件:

你(们)好

我们想在便携式仪表中设计 M0、需要系统中的额定 ESD 等级为15kv

您是否对 ESD 报告有任何建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ESD 报告有什么含义? IC ESD 和系统 ESD 之间存在差异。 您是否能够通过15kV 系统 ESD 标准。 我建议您保留一些 ESD 二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、EASON 

    我需要系统 ESD、您对此有任何报告吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有任何系统 ESD 报告。