This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:创建基于非 SysConfig 的工程

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1391545/mspm0g3507-creating-non-sysconfig-based-project

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

你(们)好

我想创建非基于 SysConfig 的 CCS 工程。

我从 SDK 空项目中搜索了"deleate all SysConfig"。

但链接器可能会生成未知错误。

我可以提供解决错误的建议吗?

e2e.ti.com/.../20240724_5F00_Empty_5F00_MSPM0G3507_5F00_TIclang.zip

此致、

Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    SDK 中有一个 empty_non_sysconfig 工程、我相信会满足您的需求。 您可以创建一个新工程或从 SDK->examples->nortos->LP_MSPM0G3507->driverlib->empty_non_sysconfig 导入。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从相反的方向来:我用这些步骤从"empty (with main )"项目创建了一个"empty-G3507"项目。 [基本框架、无 driverlib。]

    1) 1)将这些文件复制到工程中:

    C:\ti\mspm0_sdk_2_01_00_03\source\ti\devices\msp\m0p\linker_files\ticlang\mspm0g3507.cmd
    C:\ti\mspm0_sdk_2_01_00_03\source\ti\devices\msp\m0p\startup_system_files\ticlang\startup_mspm0g350x_ticlang.c

    2)将这些选项添加到"Build Settings->Build->Compiler->Include Options"中:

    C:\ti\mspm0_sdk_2_01_00_03\source
    C:\ti\mspm0_sdk_2_01_00_03\source\third_party\CMSIS\Core\Include

    [路径前缀当然是 SDK 的安装目录。 也许听众中有一个 CCS/Eclipse 向导、他可以提醒我如何添加环境变量。]

    3) 3)将其添加到 main.c:

    #include <ti/devices/msp/msp.h>

    4)[可选]将此项添加到 main():

    GPIOA->GPRCM.PWREN = (GPIO_PWREN_KEY_UNLOCK_W | GPIO_PWREN_ENABLE_ENABLE);

    [这只是检查一下我是否忘记了任何东西。 我认为这适用于任何 MSPM0。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、Bruce、您好!

    感谢您提供的信息。

    在我的 PC 中、如果通过 CCS 制作项目出现链接器错误、无法访问自己的项目文件夹。

    我将使用  empty_non_sysconfig。

    此致、

    Gr