This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK - AM263X:软件计时器?

Guru**** 1889305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1386253/mcu-plus-sdk-am263x-software-timer

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X

工具与软件:

你(们)好

我想知道是否有通过回调实现的可靠软件计时器(与 HW TimerP 驱动程序类似)。

我可以找到的最接近的 函数是具有回调的 CB_xTIMER 和 CB_xTIMER_CREATE。

我不想使用 TimerP 的原因是我有更多(多于4个硬件计时器)"检测信号/同步"任务、这些任务需要尽可能接近1毫秒发生、但它们不会立即启动。

cb_xtimer 是那个吗? 它足够可靠吗?

我发现它的唯一用途是在网络/TSN-STACK 中使用。  

编辑:同时我发现 xTimerCreateStatic 因此我可能会尝试它。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉,这里的响应出现了极大的延迟。 为了核实、您是否能够找到解决您问题的解决方案?

    此致、

    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我选择了 xTimerCreateStatic (类似 此处)

    似乎可行-如果这是使用 TI SDK 拥有更多软件计时器的正确方式、则只需要提供反馈。

    此致、
    巴纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用链接的 xTimerCreateStatic。 我确实联系了我们的软件团队进行确认。 我会告诉您他们是否有任何其他反馈。

    谢谢!

    Susan Moore