Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
您好!
我需要有关定制电路板上 SPI (Motorola 3线制、具有单独的 CS 线路和2个外设)的帮助。 我将向从设备发送数据、但 MISO 上接收到的数据始终为0xff。 我是否将 ChipSelect 引脚设置为 GPIO 输出正确? 我想使用 PA9和 PA3作为 GPIO 输出引脚、并将它们分配为 我的2个从器件的 SPI 片选。
请查看我的示例代码。 感谢您的帮助。
DL_GPIO_initDigitalOutput (GPIO_PORTA_PA9_IOMUX);
DL_GPIO_initDigitalOutput (GPIO_PORTA_PA3_IOMUX);
DL_GPIO_setPins (GPIO_PORTA_PORT、GPIO_PORTA_PA9_PIN | GPIO_PORTA_PA3_PIN);
DL_GPIO_enableOutput (GPIO_PORTA_PORT、GPIO_PORTA_PA9_PIN | GPIO_PORTA_PA3_PIN );