This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3106:最低采样率 ADC

Guru**** 2925370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1391629/mspm0g3106-lowest-sampling-rate-adc

器件型号:MSPM0G3106

工具与软件:

大家好、团队成员:

M0G3106的 ADC 的最低可配置采样率是多少?

谢谢 FM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 FM:

    采集采样之间的时间理论上是不确定的。 手动触发器可在代码中设置为启动和停止转换。 RTC 还可用于在彼此相隔较远的特定日期触发 ADC 转换。 但是、进行每次转换所需的时间取决于所使用的分辨率模式。

    此致、

    Brian