This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:UART 和以太网初始化

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1391622/tm4c129encpdt-uart-and-ethernet-initialization

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT

工具与软件:

我们将 TM4C129ENCP 用于以太网通信、试图导入 Mongoose 以太网堆栈、他们正在对 UART、GPIO、以太网

它们包括以下文件  

https://github.com/cesanta/mongoose/blob/master/examples/ti/ek-tm4c1294xl-make-baremetal-builtin/hal.h

在此文件中包含 #include  "TM4C1294NCPDT.h"、我在 TI 网站上找不到这些文件、

所以从 GitHub 链接复制: https://github.com/speters/CMSIS/tree/master/Device/TI/TM4C ,在这中,我可以做闪烁的 LED ,但 UART 初始化成功,但它传输垃圾值。

我正在使用的"TM4C1294NCPDT.h"头文件是否正确、或者我需要更改?

有评论吗?

此致、

Sandeep C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户 id="575848" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1391622/tm4c129encpdt-uart-and-ethernet-initialization "]

    在此文件中包含 #include  "TM4C1294NCPDT.h"、我在 TI 网站上找不到这些文件、

    [报价]

    如果您已经安装 TivaWare、则可以在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\inc\tm4c1294ncpdt.h 中找到 tm4c1294ncpdt.h 文件