工具与软件:
您好!
我将 MCU_PLUS_sdk_am243x_09_02_00_50 与 EVM 板配合使用。 我需要将数据从 PRU1获取到 R5F0_0、然后在 noRTOS 环境下将该数据发送到 R5F0_0中的 ENET_MAC_PORT_1。
因此、我尝试了解 mcu_plus_sdk_am243x_09_02_00_50中的示例:
示例1:\examples\pru_io\adc\ads85x8\am243x-evm\r5fss0-0_freertOS
示例2:\examples\networking\enet_layer2_cpsw\am243x-evm\r5fss0-0_freertos
我修改模板以满足我的要求、我可以单独成功执行这些模板、然后尝试集成它们、这样就会出现问题。
为了核实我的怀疑、我只需 在示例2中的"其他 ICSS 设置"下添加"PRU (ICSS) GPIO"、没有其他操作。 然后、我无法从 PHY 发送和接收帧。
为什么? 谢谢。
我也看到这个、 但我不需要使用 Enet (ICSS)、而是 使用 Enet (CPSW)。
BRS
Xiangju