This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:Clk 是否符合规范?

Guru**** 1807890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1390666/am2432-whether-clk-is-compliant-with-spec

器件型号:AM2432

工具与软件:

你(们)好

现在、我们将测试传感器网关板。 采用 MPN:ASEMB-25.000MHZ-LR 1.8V 晶体的 MCU CLK。 CLK 信号上升时间约为2.5ns。在数据表中我没有找到相应的参数。 您能帮助我确认 CLK 是否符合规范吗?

此致 Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道你在问什么。 您是否想问、AM243x 的时钟输出是否能够实现2.5ns 的上升/下降时间。 如果是、这取决于负载。 您需要将 IBIS 模型用于 AM243x 引脚、并根据您的实际 PCB 负载对上升/下降时间进行仿真。

    如果这不是您提出的问题、请提供更多详细信息、以便我能够理解问题。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想确认、上升时间符合 AM243X CLK 时序规格。 感谢您的支持。 Paul

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然不清楚是谁在提供时钟、是谁在接收时钟。 您是否从其他器件提供 AM243x 25MHz 参考时钟?  

    如果是、我们仍在定义与 LVCMOS 时钟源相关的时钟输入性能参数。 我们希望 很快定义这些参数、但一台用于验证器件性能的实验室设备 出现了故障、因此必须送修。 该信息将在几周后发布。

    上升和下降时间将是需要考虑的多个参数之一。

    此致、
    Paul