Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
你(们)好
我的客户发现异常的警告。
我们使用 TI 的编译器 v22.6.0.1.LTS。
在定制项目(在 C2000ware 5.0x.00.00和 TIDM_1001示例项目上 Besed)中、设置了#552-D 变量"msgCtrl"的警告、但从未使用 can.c。
因此、我尝试 coment-out msgctrl 的声明。
但是、在注释输出后、会出现 #20标识符"msgCtrl"是未定义的 can.c
它是令人难以置信的,首先说"它从来没有使用",但它被使用!
该编译器错误吗?
我可以在原发聊天中发送 CCS 项目、请回复评论(我会申请第一个)
谢谢!
Gr