This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:速度

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1393541/uniflash-speed

器件型号:UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的专家:

如何设置编程速率?

我在.ccxml 文件中将速率从10m 降低到100k、但没有改变。

此致

Anka Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我将.ccxml 文件中的速率从10M 降低到100K、但没有改变。

    您是否希望实际上降低编程速度? 如果是、为什么?

    谢谢

    Ki