This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:在引脚复位后、Cortex-M 不进入 SACI

Guru**** 1799350 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2674R10
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1393267/uniflash-cortex-m-not-entering-saci-after-pin-reset

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: CC2674R10

工具与软件:

您好!

我想知道使用芯片擦除功能后恢复器件闪存的可能方法。

在 Uniflash 上、我在尝试加载.bin 文件时收到以下错误消息:

文件加载程序:内存写入失败:在引脚复位后目标未进入 SACI

这可能是什么原因造成的、以及如何恢复器件的闪存功能?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用哪种器件?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我使用的是带有 Cortex-M33的 CC2674R10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将提请器件专家注意该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在定制电路板上运行 CC2674R10?

    您能否仔细检查一下您在 Uniflash 中选择的器件是否为 CC2674?

    谢谢!
    Toby