This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:CCS Theia 安装缺少基本"open with"关联

Guru**** 2530910 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1392983/mspm0g3507-ccs-theia-install-missing-basic-open-with-associations

器件型号:MSPM0G3507
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具与软件:

CCS Theia 与 .theia-workspace 文件无关。  CCS Theia 安装应将此关联创建为默认关联。  除非有 其他 工具、否则您 使用什么工具打开.thea-workspace 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我明白其中的原因了。  我手动将 .thea-workspace 文件设置为使用 CCS Theia 打开、这一点也不奇怪、它没有打开工作区、而是返回到在默认位置打开默认工作区。  所以最好能告诉 CCS 可执行文件不接受工作区文件名的命令行参数?  需要解决这个问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移至 CCS 团队。 就我而言、这看起来像是与 CCS 相关的问题。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好! 您使用哪种版本的 CCS Theia 打开工作区文件?  我无法重现此问题、我可以打开工作区文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解错了您的问题、您希望双击.theia-workspace 文件以使用工作区打开 CCS Theia、并且还能够将工作区文件作为参数传递到 CCStudio 可执行文件。 我来检查一下、我们会给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全正确。  几乎所有文件都可以通过应该打开的工具点击并打开。  安装工具时应自动创建关联。  如果 CCS 不会发生这种情况、即使我是手动创建它也不起作用。  CCS 可打开、但不会打开所单击的工作区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是你所寻找的,你是否尝试使用此参数`ccstudio.exe --root-dir= `μ A?

    我将提交一个 TT 来跟踪此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "项目文件夹路径"

    您是指"WORKSPACE FOLDER"?  或者可以直接打开项目吗?  虽然您不得不打开"工作区"、但"项目"分层地低于工作区?  或者、您可以在不浏览"workspace"的情况下直接打开"project"?  即使提供了路径、它是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作区文件夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将提交一个 TT 来跟踪此问题。

    此 TT 的跟踪链接为: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-11844