This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:引导加载程序

Guru**** 1799750 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1393094/mspm0g3507-bootloader

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

 每当我加载图像时、它都会给出此类误差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krushna、

    1)。 首先检查您的硬件连接;

    2)。 检查您是否通过 NONMAIN 对闪存区域设置了"写保护";

    3)。 检查 Uniflash 的设置、您也可以向我提供图;

    4)。 关闭 Uniflash、然后再次打开以重试。

    此致、

    Janz Bai