This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:LP-AM243x

Guru**** 1799820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1392595/lp-am243-lp-am243x

器件型号:LP-AM243

工具与软件:

我希望能够在运行时测量 RAM 的使用情况。 在 CCS 中开发工程时、如何获取栈使用量、内存分配以及代码或函数大小、RAM 使用量等值、如何将这些值打印到控制台?  我 会检查映射文件、但需要在运行时获取该值、也可以在控制台中查看。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayriye、

    感谢您的提问。

    请留出一些时间来检查上述详细信息并恢复。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayriye、

    我获得诸如堆栈使用情况、内存分配以及代码或函数大小、ram 使用情况等值

    我们 在 CCS IDE 中提供了实时对象视图(ROV)、使用户可以通过各种易于理解的视图来查看正在执行的应用的状态。 这些视图通过使用 JTAG 调试器端口从正在运行的软件程序中读取信息而生成。

    请参阅  ROV_INTRO 

    此致、

    Tushar