This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:对 MSPM0G3507和 ADC 上的 RGB 板载 LED 进行颜色强度控制、用于测量 MSPM0G3507其中一个引脚上的电压并通过 UART 发送

Guru**** 2596825 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1392973/mspm0g3507-color-intensity-control-of-rgb-onboard-led-on-mspm0g3507-and-adc-to-measure-the-voltage-on-one-of-the-pin-of-mspm0g3507-and-send-it-via-uart

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

我正在 LP MSPM0G3507上的一个项目中、我必须使用2个板载开关、一个用于控制 RGB 颜色选择、另一个用于控制 LED 的亮度。 一次只有一个 RGB LED 亮起、另两个 LED 熄灭。 没有限制、您可以使用计时器、PWM 或延迟环路等任何工具

2.另一种情况是、我必须在 LP MSPM0G3507上使用 ADC、测量其中一个引脚上的电压并将其转换为数字值、然后通过 UART 将测量的电压发送到另一个器件  

任何人都可以为我发送项目或一个项目的 C 语言代码和 SysConfig 快照  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题在哪里?  这些似乎是家庭作业、您正在要求其他人做您的家庭作业?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darshan 您好!

    您可以参考 SDK 示例代码。 我已经在之前的电子邮件中为您提供了下载网站链接。

    此致、

    Janz Bai