This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:将 TMS570LC4357和 Arduino 作为从属方、寻求 MibSPI 设置指南

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1393141/tms570lc4357-seeking-guidance-for-mibspi-setup-with-tms570lc4357-and-arduino-as-slave

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具与软件:

主题: 寻求 MibSPI 设置指南、其中 TMS570LC4357和 Arduino 为从属

您好、TI 社区:

我目前正处于项目规划的初级阶段、打算在该阶段使用 TMS570LC4357微控制器通过 MibSPI 与 Arduino 通信。 但我尚未设置硬件、希望获得可帮助我入门的指导或资源。

具体而言、我要查找:

  1. 设置信息 :关于 TMS570LC4357和 Arduino 之间所需的物理连接的建议。 我应该连接哪些引脚来进行 MibSPI 通信?

  2. 配置指南 :分步教程或示例代码、显示如何在 TMS570LC4357上配置 MibSPI。 我想了解 halcogen 设置中时钟极性、时钟相位和数据传输模式等参数的初始设置。

  3. 示例代码 :如果可用,演示如何发送和接收数据的主(TMS570LC4357)和从(Arduino)代码示例。 关于如何执行数据交换的简单协议的信息也将是有益的。

我非常感谢您在进行此设置的过程中提供的任何帮助或资源。

提前感谢您的帮助!

此致、
Anshul Sahu (AMS)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshul Sahu:

    [报价用户 id="616628" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1393141/tms570lc4357-seeking-guidance-for-mibspi-setup-with-tms570lc4357-and-arduino-as-slave "] 设置信息 :关于 TMS570LC4357和 Arduino 之间所需的物理连接的建议。 MibSPI 通信需要连接哪些引脚?[/QUOT]

    MibSPI 在物理连接方面与 SPI 没有什么不同、您可以使用与 SPI 相同的线路。

    常用的线路是 MOSI、MISO、CLK 和 CS。

    [报价用户 id="616628" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1393141/tms570lc4357-seeking-guidance-for-mibspi-setup-with-tms570lc4357-and-arduino-as-slave "] 配置指南 :分步教程或示例代码、显示如何在 TMS570LC4357上配置 MibSPI。 我想了解 halcogen 设置中时钟极性、时钟相位和数据传输模式等参数的初始设置。[/QUOT]

    请浏览以下主题:

    (+)[常见问题解答] TMS570LC4357:适用于 Hercules 控制器的示例和演示(例如 TMS570x、RM57x 和 RM46x 等)-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    在这里、您可以找到视频教程以及我创建的其他几个示例。

    [报价用户 id="616628" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1393141/tms570lc4357-seeking-guidance-for-mibspi-setup-with-tms570lc4357-and-arduino-as-slave "] 示例代码 :如果可用,演示如何发送和接收数据的主(TMS570LC4357)和从(Arduino)代码示例。 有关如何实施简单的数据交换协议的信息也是有益的。

    我们没有任何与 Arduino 电路板特别相关的示例代码;我们只有与 MibSPI 相关的 TMS570LC4357通用示例。 客户有责任针对相应的从站编写专门的代码、如果您在 TMS570的实施方面遇到任何困难、我们将提供帮助。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。