This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:SysConfig 配置设置

Guru**** 2531910 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1384315/am2634-sysconfig-configuration-setting

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的团队:

我想配置一些 GPIO、并通过 SysConfig 初始化一些外设、然后生成 PinmuxConfigSummary.csv

但 SysConfig 1.20版不提供该特性

请告诉我如何创建 PinmuxConfigSummary.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    在独立式 SysConfig 中、此功能可用、您可以看到以下图像

    您可以直接选择器件而无需选择 SDK (软件产品可能为空白)、然后为特定器件生成 PinmuxConfigSummary.csv。

    谢谢。此致、
    Narayanraao Puli.