This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:UART1无法正常工作、以及如何在 LP MSPM0G3507上使用其他 UART

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1392782/mspm0g3507-uart1-is-not-working-and-how-to-use-other-uart-on-lp-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

  1. 我已经尝试了"uart_echo_interrupt_standby"程序。 它使用 UART0进行通信、并使用 LP MSPM0G3507上的引脚 PA10和 PA11。
  2. 现在、我想将其与 UART1结合使用、我已在 SysConfig 中尝试了所有可能的设置、但仍然无法正常工作。  
  3. 您能否向我展示 SysConfig 设置以及可以在 LP MSPM0G3507上配置 UART 的所有可能方法
  4. 和还显示了 UART2和 UART3的 SysConfig 设置。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    共享不起作用的代码。

    选择"UART_1"、表示我可以正常工作

    请注意、它使用 PB6和 PB7引脚以及

    void UART_1_INST_IRQHandler (void)
    处理程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshan:

    有一个跳线块 J21和 J22、用于将 PA10和 PA11连接到 BoosterPack J4或 XDS J101。

    在 SysConfig 中、您需要在 UART0、UART1等之间进行更改、以获取其他引脚选项。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在使用 Docklight 时、它可以正常工作、但在我将其更改为 UART1时则不起作用!  

    我已经尝试创建新工程并更改了所有设置、但没有结果、我共享 SysConfig 设置和下面的代码  

    drive.google.com/.../1rjhjeVVSYfe4iZldoViYxE92imilzMIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有谷歌驱动器。

    如何将数据从 UART_1引脚(如我所说的、标称为 PB6和 PB7)传输到 PC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LaunchPad 上、PA10和 PA11通过 J101跳线块与 PC 相连。 如果您想使用不同的 UART 引脚、可以 Fly Wire 到 XDS110 RXD 和 TXD 引脚。  

    如果您有逻辑分析仪、您还可以探测引脚、以验证它们是否正在输出或接收任何数据。