工具与软件:
我正在尝试为我的电路板 BeagleBone 升级 rootfs。 我尝试使用 Yocto 5.0。 它已正确编译。 看到的内容相同。 我收到以下错误。
[1.813042] 释放未使用的内核内存:1024K
/sbin/init:加载共享库时出错:libc.SO.6:无法统计共享对象:错误38
[1.858451] 内核严重错误-未同步:尝试终止 init! exitcode=0x00007f00
[1.858451]
我已经检查了 rootfs。 /lib/libc.so.6就在那里。 不知道为什么这会引发问题。 我使用的是 Linux 内核4.9.293。 我在这里遗漏了什么吗? 4.1.1 Yocto rootfs 在与 BeagleBone 板配合使用时可以正常工作。 这方面的任何想法。