Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, TPS2052B
主题中讨论的其他器件: TPS2052B、 DRA829
工具与软件:
您好!
我使用电路板 MSP-EXP432E401Y 对 PMIC TPS65941213和 TPS65941111上的 NVM 进行编程(SCH 与 TI PROC112A 相同、但 VCCA 为5.0V)。
为方便起见、我 在 JP1上短接 PIN3和 PIN5、并 在 GUI 上成功地对 TPS65941111进行编程。
但之后、我无法再对 PMIC 进行编程、并且 我发现计算机上的 COM 消失了。
我重新拔下 USB 插头(电源关闭、然后再次打开)、仍然看不到计算机上的 COM。
然后、我 再次下载 MSP-EXP432E401Y、我 的计算机上只显示"Stellaris 器件固件升级"。
我 在 simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12中下载 blinky_MSP_EXP432E401Y_nortos_ccs.projectspec、 但是我发现代码正常运行、可以一步模式、但 PIN 状态为错误。
无论代码如何将 PIN PN0设置为高电平或低电平、PIN PN0的电压均为0.8V。
当我更改代码以设置 PIN PN1时、PIN PN1的电压仍为1.7V (采用一步式模式、以将 PIN 设置为高电平或低电平)。
至此、我确信 MSP-EXP432E401Y 上的芯片 MSP432已 击穿。
我想知道 JP1上的引脚3和引脚5短接有什么问题吗?
如何 维修电路板? 是否将电路板退回出厂或购买新芯片进行更换?
谢谢。