This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:MSPM0L1306:

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1393940/mspm0l1306-mspm0l1306

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

您好!  

我正在使用 MSPM0L1306 MCU 并尝试在待机1模式下实现低电流、但它给了我27 μ A。

您能帮助我实现低电流消耗吗?  

谢谢!

Kamalesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kamalesh!

    根据我们的数据表、您可以发现25°C 处 STANDBY0或 STANDBY1下的电流约为1~2 μ A、您能仔细检查一下吗? 如果您将一个空代码下载到 M0中并将低功耗模式修改为 STANDY0 /1、那么当前值是多少 ?

    此致、

    Janz Bai