This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:EMAC 示例代码:无法构建项目

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1393370/tms570ls3137-emac-example-code-unable-to-build-the-project

器件型号:TMS570LS3137

工具与软件:

您好!

我正在尝试在我的 tms570LS3137 MCU 上运行 emac 代码。  

基于存储库、您已为此 MCU 拥有基于 lwip 的 EMAC 代码。 我已经下载并尝试在 Code Composer Studio 上构建它。 但我得到该错误、我无法弄清它。 您能说明一下如何构建该项目吗? 之前我已经在 LC43x launchpad 上运行了活跃的网络服务器演示,该演示也是从 Git 下载的。 这已经很好了。 但我在 LS3137代码中遇到了问题。

与我用于 launchpad 的 activewebserverdemo 相比,项目结构似乎也有所不同。  你能帮我解决这个问题吗?

要在 CCS 上导入:

我已导入名为 build-TMS570LS3137x 的文件夹。  

假设有一些其他工程可以直接导入 CCS 来编译、请也分享!

我已经附加了我得到的错误和我已经导入和编译为你的项目 r 参考.

提前感谢!!

Chandana

 e2e.ti.com/.../TMS570LS31x.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandana:

    我无法导入您的项目、

    您能否重新附加该项目:

    我认为此错误是由错误的属性配置引起的、如下面的主题中所示:

    (+) TMS570LC4357:TMS570LC4357微控制器-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    所以、我的建议是选择一个正常工作的项目、并将所有选项卡的属性与这个不工作的项目进行比较、确保这两个项目具有相同的设置。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、  

    附加一份我的项目。 现在、我已经更改了配置、并且还包含了所有必要路径。 但我有这组无法解决的错误。 我还要附上我用作参考的工程。  

    实际项目: LwIP

    参考项目:ActiveWebserver-with-Ethernet-26七月

    对于我遇到错误的实际项目、请在 Code Composer Studio 上导入此文件夹  

    LwIP/v00.04.00/TMS570LS31x/Build-TMS570LS31x

    我用作参考的项目、请导入 ActiveWebserver-with-Ethernet-26Jul/1.1.0/TMS570LC43x/build-LAUNCHXL2-570LC43。

    参考项目为我完全编译、没有任何错误。   

    此致、

    Chandana

    参考项目链接  

    .e2e.ti.com/.../ActiveWebserver_2D00_with_2D00_Ethernet_2D00_26Jul.zip

    实际的项目链接

    e2e.ti.com/.../5353.LwIP.zip

    我遇到的错误  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandana:

    正如我所说、这只是配置问题。

    我修改了配置、之后能够顺利构建项目。

    我随附最终项目:

    e2e.ti.com/.../1563.LwIP.zip

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。