This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:使用 Am2434 LaunchPad 调试器定制 SOC 程序

Guru**** 2594660 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432, AM2434, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1390152/am2432-custom-soc-program-using-am2434-launchpad-debugger

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件: AM2434SEGGER

工具与软件:

尊敬的专家:
我们使用 AM2432_ALX Sitara 设计定制电路板;但是、由于空间限制、我们没有使用集成式 XDS110调试器。 我们有一个 AM2434 LP。

是否可以使用 AM2434 LP 的调试器对我们的定制电路板进行编程?

请提供您的建议。

此致、

Chockalingam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否可以使用 soc 的调试器对我们的定制电路板进行编程?

    如果您的定制电路板上没有 XDS110、那么您在这里指的是哪个调试器?

    此致

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 XDS110调试器进行调试、AM2434 LP 板载提供

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chockalingam:

    能否详细解释一下您的设置?

    您如何将 AM243x LP 的板载调试器连接到定制电路板?

    或者、您是否要求您在 AM243x LP 上开发和调试示例、然后将其刷写到定制电路板中?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我在上一个项目中使用评估板通过相同的 SOC 对外部板进行编程和调试。 将外部电路板连接到 EVB 的调试输出连接器、以便使用 SEGGER J-Link OB 进行调试(如所示)。

    相当我想知道 AM2434 LP 是否能够使用 XDS110调试器对外部 Am243x SOC 进行编程和调试、以及通过调试输出连接器或任何其他工具连接到外部电路板。

    此致、
    Chockalingam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:
    等待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    请更新状态。

    是否可以使用 AM2434 LP 或不使用 AM2434来对定制 SOC 进行编程

    - Chockalingam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chockalingam:

    我们正在内部确认此详细信息、并将更新您的状态。

    请预计在一两天内回复。

    此致、

    Tushar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chockalingam:

    是否可以使用 soc 或不使用 AM2434 LP 对自定义 SOC

    AM243x LP 板不适合用作另一 EVM 的外部调试器。  

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    感谢您提供的信息。

    Rgds、

    Chockalingam