主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
您好!
我使用的是 TI MSPM0G3507电路板。 我已将 UART 配置为正常模式、波特率为9600。
Q1:该 TI 电路板是否支持 UART 中的 TX 和 RX 引脚反转?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我使用的是 TI MSPM0G3507电路板。 我已将 UART 配置为正常模式、波特率为9600。
Q1:该 TI 电路板是否支持 UART 中的 TX 和 RX 引脚反转?
我导入了一份 uart_external_loopback_interrupt 副本、并将"反转"更改为"启用"。 TI_MSP_dl_config.c (SYSCFG_DO_GPIO_init)确实可以更改为:
DL_GPIO_initPeripheralOutputFunctionFeatures( GPIO_UART_0_IOMUX_TX, GPIO_UART_0_IOMUX_TX_FUNC, DL_GPIO_INVERSION_ENABLE, DL_GPIO_RESISTOR_NONE, DL_GPIO_DRIVE_STRENGTH_LOW, DL_GPIO_HIZ_DISABLE);
我这里没有我的设备、因此我无法自己尝试。