This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:LP-MSPM0G3507

Guru**** 2767955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1393433/mspm0g3507-lp-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!  

我有一个让我困惑的问题、我希望您可以帮助澄清。 MEMCTLx 是什么意思?

我能够配置四个 ADC 通道、并对内部温度传感器和其他输入进行采样。 我配置了一个通道并将其分配给一个存储器寄存器、例如、MEMRES1存储来自通道11的样本数据。 然而,我遇到了这样的说法," MEMCTLx 与 MEMRESx 不相关",我正在努力理解这意味着什么。

您能解释一下 MEMCTLx 和 MEMRESx 之间的关系吗?

此致  

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 FIFO 模式下、您无法分配 ADC 结果存储在哪个 MEMRESx 寄存器中。  

    假设您处于 FIFO 模式、一个由三个通道组成的捕获序列。 ADC 结果将按照下图进行存储。

    MEMRES0 adc_ch0
    MEMRES1 ADC_CH1
    MEMRES2 ADC_CH2
    MEMRES3 adc_ch0
    MEMRES4 ADC_CH1
    MEMRES5 ADC_CH2
    MEMRES6 adc_ch0
    MEMRES7 ADC_CH1
    MEMRES8 ADC_CH2
    MEMRES9 adc_ch0
    MEMRES10 ADC_CH1
    MEMRES11 ADC_CH2

    此致、

    Cash Hao