This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:为什么我昨天下载并安装的 CCS 版本1.4.1.1 ("current"1.4.0.12版本之前有许多修订版)?

Guru**** 1799380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1392975/mspm0g3507-why-is-the-current-version-1-4-1-1-of-ccs-theia-that-i-downloaded-and-installed-yesterday-many-revisions-ahead-of-the-latest-1-4-0-12-version

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

昨天我从 TI 网站 CCS Theia 下载并安装。  它的破碎(看我的其他文章关于破碎的帮助链接,没有办法设置项目目录,没有办法使用 GitHub 等)所以我试图更新认为肯定这些错误肯定已经修复,我有一个坏的发布,我看到这:

 当前版本是1.4.1.1、最新版本是1.4.0.12?!  当我学会计数1在0之后时、我很确定它仍然会这样、这怎么可能呢?  我是否有 Alpha 预发布版本、是否要我降级?  我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您可以在 TI.com 中下载的 CCS Theia 的最新版本是实际最新版本。 也许是因为我们的软件团队同事更新了 CCS Theia 的版本时、他们忘记在"software update"窗口修改相关说明、但我认为这不会影响您使用 CCS Theia。 以及有关断链路等问题的更多信息 我在你的另一篇文章中回复了你。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我单击了"检查更新"。  您的更新服务器报告的 修订版本比当前下载的修订版本低。  这是一个严重的关键错误。  它不是开发人员"忘记修改"的文本字符串。  这完全不是 修订控制的工作方式。  版本号全部由开发环境自动生成。  当您检查更新时、将向更新服务器查询最新版本、并将其与已安装的版本进行比较。  通常、如果更新服务器的版本数低于所安装的版本数、则"安装"按钮将替换为"这是降级"的警告、该按钮将显示"降级"、单击后、您将收到最后的警告、显示"是否确定要降级"。  降级是非常危险的、因为它通常会使应用不稳定或与由更高版本代码创建的项目不兼容。

    再次,你有一个严重的错误,修复它!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我已经仔细检查了这个问题、我会将这个问题分配给我们的 SDTO 团队、以提供您的一些公共信息。

    此致、

    Janz Bai