This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:控制模式下的 QSPI 闪存测试

Guru**** 1799780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1384394/am2634-q1-qspi-flash-test-in-control-mode

器件型号:AM2634-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:  

   我使用  SDK 9.2提供的 QSPI_norFlashReadIntr ()在 cc-am263x 上测试 QSPI 闪存读/写

我使用 qspi_flash_transfer_am263x-cc_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang 演示工程、只需按如下所示更改一行:  

但是、测试将会卡住。 读取操作无法完成。 您能检查一下此 API 是否起作用吗?

此致

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、有更新吗?

    此致

    Andre  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多更新:

    将 API 更改为 QSPI_norFlashCmdRead ()、读取通过配置端口 wooks。  

    但客户仍然想使用中断模式。   

    当我们调用 QSPI_norFlashReadInter ()时,低层 QSPI_LLD_readCmdIntr ()没有完成它的作业。  从 QSPI 寄存器来看、数据事务不会完成。  

    我们仍需要您的帮助、以检查中断模式出现了什么问题。

    此致

    Andre

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    很抱歉耽误你的时间
    我已将其分配给我们的软件专家。 他们正在研究它。

    此致、
    Rijohn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    您是否解决了闪存问题?