This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:SW-TM4C Linux 版本

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT, SW-TM4C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1384558/tm4c129encpdt-sw-tm4c-linux-release

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件: SW-TM4C

工具与软件:

您好!

我正在使用 TM4C129ENCPDT MCU、想利用现有的驱动程序进行开发、但我看到有一个、  SW-TM4C - 用于 C 系列的 TivaWare 软件(完整)、  驱动程序仅适用于 Windows、不适用于 Linux。 您是否有 Linux 版本的驱动程序?

 

 此致、

Onur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Onur、

    该软件包仅构建为.exe 文件进行安装、但安装完成后、除了几个实用程序.exe 应用程序外、所有文件都可以在 Linux 中使用而不会出现问题-但注意事项中的应用程序提供了可在 Linux 中运行的脚本。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个类似的问题, Im 使用 Mac OS,所以有合适的文件可用于相同.

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     没有适用于 Mac OS 的安装程序。 话虽如此、我认为您可以首先使用 Windows 来下载 TivaWare。 安装后、您可以将 TivaWare 压缩或分层将 TivaWare 复制到您的 Mac 计算机。 默认情况下、TivaWare 安装 在 Windows 计算机上的 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295。