This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:找不到标识符:尝试恢复出厂设置板以清除 USER_REG0 - USER_REG3时的 DP_RESET

Guru**** 1797640 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1394708/msp432e411y-identifier-not-found-dp_reset-when-trying-to-factory-reset-board-to-clear-user_reg0---user_reg3

器件型号:MSP432E411Y

工具与软件:

我正在尝试使用 CCS 12.6安装中提供的 msp432_factory_reset.gel 对 MSP432E411Y MCU 执行恢复出厂设置(C:\ti\ccs1260\ccs_base\emulation\gel\msp432_factory_reset.gel)。   我将按照以下步骤为 MCU 创建一个"empty"项目、更改目标配置以加载 FACTORY_RESET GEL 文件并使用 SWD 模式(请参阅随附的屏幕截图)、然后连接到目标并在"Scripts->Default->MSP432 Factory Reset"下运行脚本。   但是、我收到以下错误信息: "MSP432_MSP432_MSP432_MSP432_MSP432() Factory_Reset 无法进行评估。 未找到标识符:DP_RESET Factory_Reset (DP_RESET=1时)[msp432_factory_reset.gel:44](MSP432_MSP432 ())"

我应该执行什么操作来将此 MCU 恢复出厂设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

     请使用 dbgjtag.exe 命令行。  

    .\dbgjtag -f @xds110 -Y 解锁、mode=msp432e4.

     它适合使用 XDS110调试探针的我。 请查看下图并尝试一下。