This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:关于 AM2634器件命名约定的阐释

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1393730/am2634-clarification-on-device-naming-convention-of-am2634

器件型号:AM2634

工具与软件:

你(们)好

根据 器件命名约定、它如下所示。  

选项 F 和 M 之间的区别是什么

在网站和数据表中、功能 F 的器件未列出、请进行说明。

此致  

比文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bivin:

    Unknown 说:
    选项 F 与 M 有何区别

    区别在于标准模拟与增强模拟:

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ralph

    在列出的选项中、提到启用了预集成堆栈、这是一个拼写错误吗?

    这是否意味着选项 F 不可用?

    您是否可以共享上述共享参考的链接?

    此致

    比文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bivin:

    在列出的选项中、提到启用了预集成堆栈、这是一个拼写错误吗?

    否、正确。 预集成堆栈是指与以太网相关的堆栈、因此与模拟功能集无关。

    这是否意味着选项 F 不可用?

    我们目前可能在 TI.com 上没有可订购的器件型号、但如果这正是您所需的功能集、我会询问我们何时提供 F 版本选项。

    您能否共享上述参考的链接?

    该脚注的来源 第5节器件比较 请参阅器件数据表的 https://www.ti.com/lit/gpn/am2634

    此致、

    Ralph Jacobi