This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:SysConfig:多核项目的 MPU 区域分母错误

Guru**** 2531780 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1385630/am2634-sysconfig-mpu-region-denominator-is-incorrect-for-a-multicore-project

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

一个小问题。

AFAIK、每个内核最多可配置16个 MPU 区。 但 在具有多个内核(即3个内核)的 SysConfig 工程中、用户可配置总共48 (3 x 16)个 MPU 区域。

在下面的示例中、3个内核中有6个 MPU 区域、因此总共为18个。 分子显示为18、但 分母固定为16:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个有效的 SDK 问题。 我们针对该错误提交了一个错误、并将针对 SDK 10.1版本进行修复。

    此致、

    Ashwin