This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:IPC 中的 VRING 尺寸限制

Guru**** 1797760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1391401/am263p4-q1-vring-size-limitation-in-ipc

器件型号:AM263P4-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户对 IPC RPMessage 有疑问。

AM263Px MCU+ SDK:Message_Params 结构参考(TI.com)

上面的链接中显示:"所有内核都必须为 vringSize、vringNumBuf 和 vringMsgSize 设置相同的值。"

但是、我的客户希望为每个内核选择不同的 VRING 大小、以便更高效地利用内存、而且每个内核将传输不同量的数据。

VRING 大小限制之间的原因是什么?是否有办法更好地利用内存或在内核之间选择不同的 VRING 大小?

此致、

Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    您有任何关于此内容的更新吗?

    此致、

    Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    IPC RPMsg 驱动程序的设计避免了过于复杂的问题。 此外、针对每个内核添加这些功能会对延迟产生影响。

    此致、

    Ashwin