This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:MSPM0L 系列

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1392650/lp-mspm0l1306-mspm0l-series

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306

工具与软件:

HII 团队、
我想使用 UART 引导加载程序执行闪存操作(不  使用 SDK)。
我使用 MSPM0L1306开发板。 我尝试了通过板载开关 NRST 和 BSL 开关调用 UART BSL 模式。 执行该过程后、LED 闪烁停止(假设电路板处于 BSL 模式)、并 尝试通过默认 UART 引脚提供连接命令(BSLTX:PA23、 BSLRX:PA22)、
响应:
1) 1)使用逻辑分析仪、我没有得到目标的任何响应。
2)没有分析器,我得到的响应为零,但当我发送 获取设备信息命令(0x19)时,我没有得到任何正确的响应。 有时 ACK 正常、但 BSL 消息无效。

我没有错过任何东西,任何帮助都是感激的

谢谢你。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是默认 BSL 协议吗? 不是自定义 BSL 协议?

    对于默认 BSL 协议、您需要在器件进入 BSL 模式后的10秒内向器件发送有效的 BSL 命令。

    此致、

    Cash Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、是的、您是对的、 问题是由于时间问题而发生的。