This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:UART:具有10MHz 时钟的自动波特不起作用。

Guru**** 1797640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1393164/tmdscncd263-uart-autobaud-with-10mhz-clock-is-not-working

器件型号:TMDSCNCD263

工具与软件:

您好!

对于10MHz 时钟、我无法使用 am263x-cc 板上的 UART 获得自动波特配置。 UART 专家可以在这里提供帮助吗?

此致、

Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    请允许我留出一些时间与您联系。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我们与设计团队进行的离线调整、立即结束该主题。