This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:为特定应用使用 AM2634定制电路板

Guru**** 2971670 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1393729/am2634-making-customized-board-for-using-am2634-for-specific-application

器件型号:AM2634

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们正在为我们的项目设计需要以下接口的定制 PCB。

  • UART (串行调试)
  • 4个 SPI
  • 80至90个 GPIO 引脚
  • 以太网(千兆位)

请告诉我、我们 PCB 上存在用于测试控制器操作并在程序中使用它的人工电路列表。

这将帮助我们验证电路并检查是否缺少任何器件。

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、

    建议先从 AM263评估板(controlCARD 或 LaunchPad)原理图开始、并删除应用不需要的接口。 请参阅此页面了解其原理图(LP-AM263评估板| TI.com 和 TMDSCNCD263评估板| TI.com)。

    此致、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、谢谢 Sahana!

    您能否说明一下 AM2634原理图中的强制性电路(如电源、复位)。

    我遇到了下面的电路。 请告诉我它的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您计划从闪存引导、它就是闪存电路。

    必需的任务是电源、复位、时钟、JTAG、引导模式和引导介质。

    此致、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Suhana!

    我们将使用原理图文档进行验证。 您能帮助我们吗 开发板原理图中的页码 这样我们就可以验证这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在下图的内容页面中突出显示了这些部分。 另外、请确保在完成操作后复审原理图。

    此致、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!